This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:正确的功率定序和输出电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642868/sn74lvc125a-proper-power-sequencing-and-the-output-voltage

部件号:SN74LVC125A
主题中讨论的其它部件: SN74LVC2G125

是否可以将上拉电压加至 用于为SN74LVC125A供电的电压以外的电压?  数据表允许Vo超过Vcc高达0.5V,这是否意味着上拉电压源必须始终高于Vcc 0.5V,包括在Vcc为0V时启动时(意味着上拉电压必须在Vcc之后或与Vcc一起上升)?  我看到只要电流受限,就允许接地以下的电压。  如果电压超过Vcc,是否是这样?  这是否会开始通过 SN74LVC125A对未通电的Vcc总线进行反向驱动

输出使能引脚的情况如何?  它是否被认为是一个5V容差输入,在Vcc打开之前可以向其供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:
    高于Vcc + 0.5 V的问题是打开输出驱动器PFET中的固有二极管。 数据表_应该_列出输出的正钳电流,但似乎由于错误而被取出。 输出电压大于Vcc +0.5V将导致二极管打开,电压(减去二极管压降)将出现在SN74LVC125A的Vcc针脚上以及电压轨上的其它任何位置。

    只要电流限制在50mA或更低,您就可以在技术上执行此操作,但由于为整个电压轨反向供电(如您所述),这通常是一个坏主意。 有一些类似的器件(例如SN74LVC2G125)具有集成的部分断电保护功能,专门用于防止此类事件。

    至于使能引脚,它是标准CMOS输入,可以驱动高达6.5V而不会损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 这是我需要知道的。