Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LVC2G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC125A 主题中讨论的其它部件: SN74LVC2G125
是否可以将上拉电压加至 用于为SN74LVC125A供电的电压以外的电压? 数据表允许Vo超过Vcc高达0.5V,这是否意味着上拉电压源必须始终高于Vcc 0.5V,包括在Vcc为0V时启动时(意味着上拉电压必须在Vcc之后或与Vcc一起上升)? 我看到只要电流受限,就允许接地以下的电压。 如果电压超过Vcc,是否是这样? 这是否会开始通过 SN74LVC125A对未通电的Vcc总线进行反向驱动?
输出使能引脚的情况如何? 它是否被认为是一个5V容差输入,在Vcc打开之前可以向其供电?