This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:用于SPI接口的TXB0104

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642673/txb0104-txb0104-for-spi-interface

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他部件: LSF0204

大家好

       我的在SPI接口和SCH上使用TXB0104请检查SCH.jpg.we在 我的信号线上没有拉高电阻。

       但信号有位变形,您可以帮助检查此问题。您可以检查SCK和MOSI.png  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从我所能了解到的情况来看,输入转换速率非常慢,这可能导致出现此响应。
    输入转换速率应高于30ns/V
    如果不是,则触发的内部单次触发可能会在输入快速上升之前过期,因此输出返回向下,然后由输出上的RC控制响应。 此器件只能驱动有限的电流,并且具有与输出串联的4kohm电阻器,因此RC时间常数取决于此4kOhm输出和输出电容。

    因此,简言之,有两个主要因素可能导致这种反应:
    1.慢速输入转换时间是指在输入较高之前允许内部单触过期。
    2.由于器件的电流驱动受限,输出电容限制上升和下降边缘的速度。

    我希望这能有所帮助。
    是否有任何方法可以改进这两个方面? 如果是这样,我相信你们会得到更明确的回应。

    如果无法改善这些情况,则LSF0204器件可能可以在同一应用中使用,并且可以降低输出上拉以获得更快的响应时间/更清洁的边缘。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

           好的 ,我会尝试更改LSF0204,非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您决定使用LSF0204设备,请参阅有关这些设备如何工作的培训,并注意LSF010x和LSF020x设备之间的区别。

    training.ti.com/logicminute

    最佳,
    Michael