This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:约额定绝对最大值

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/642725/txs0108e-about-absolute-maximum-rated

部件号:TXS0108E

您好,

您能否告诉我TXS0108E绝对最大额定值?
数据表第4页介绍了以下内容。
"长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。"

如果过冲和下冲超过绝对最大额定值,是否有允许的时间规则?
以下电压是在客户主板上测得的。
・测量引脚为B端口(B1,B3,B5,B7)
・Ω 测量电压:-0.7V (10ns)

您能给我建议吗?

 此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yusuke San:

    没有时间限制,但有电流限制。 通常,过冲/下冲不会违反此规格-违规通常是因为线路被强制到负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    感谢您对我的帖子发表评论。
    如果观察到额定电流,则不会超过- 0.5V。
    我对此的理解是否正确?
    我想了解更多关于您的评论。
    "通常,过冲/下冲不会违反此规范-通常会因为线路被强制到负电压而发生违规。"

     此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果观察到额定电流,则不会超过-0.5V。

    不正确,只要遵守电流限制,电压_可以_超过-0.5V。 这意味着只要电流限制在最大额定值以下,您就可以将-2V置于输入上。

    我想了解更多关于您的评论。

    "通常,过冲/下冲不会违反此规范-通常会因为线路被强制到负电压而发生违规。"

    例如,如果您以-1V的电压驱动线路,则负极钳位二极管将提供尽可能多的电流,并且二极管可能会损坏。

    通常,过冲是由线路上的反射引起的,这些反射中没有太多的能量。