This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:为什么器件的波形失真?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/640203/txb0104-q1-why-the-waveform-of-the-device-distort

部件号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他部件:TXB0104

尊敬的TI员工,

我的客户使用txb0104出现以下问题:

该器件 用作SPI接口,vccca =1.2V,vccb=3.3V,的电压电平转换器。当3.3V侧输入A信号,1.2V侧 的波形失真时,SPI频率为3MHz, 波形如下

黄色波形为3.3V电平,绿色波形为1.2V电平。

应用原理图 如下所示

            

你能告诉你为什么这样,按照数据表,设备可以支持30Mhz信号,但我的客户只使用2MHz信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述示波器镜头上的通道2是否可能是交流耦合的? TXB0104不能单独驱动0伏以下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,波形是直流耦合的,且3.3V侧的数据电压电平为高(3.3V)和低(0v),电源为vcca=1.2V,vccb =3.3V。没有低于0v电平电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据上述o范围镜头,绿色信号肯定会低于0至约-0.5V。 您是否有任何连接到该线路的设备会造成负电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Emrys Maier。

    我不知道你为什么说 绿色信号 低于0伏,黄色和绿色波形不在同一水平线上,所以

    您会发现黄线低于绿线。

    我的意思是如果 我 在   A1引脚中输入2MHz方波,B1引脚 也应该输出 一个方波,只是幅度 不同。但现在输出 波形不是方波,你能告诉我为什么像这样,输入信号 频率 太高吗?

    通常,波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请解释屏幕右侧的绿色"2"标记的含义。 它不是0 V吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Clemens Ladisch
    这是显示错误或测试错误,但无论如何,1.2V侧的波形失真,我想知道为什么这样,这是带宽原因或其他原因?您能告诉我如何解决问题。
    非常感谢


    此致

    徐克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须同意Emrys的观点;通道2是交流耦合的。

    当您简单地切换两个信道时会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Clemens:
    我再次与客户检查了波形。
    所有通道均为直流耦合;
    现在,1.2V侧到3.3V侧的叹气是正常的,波形几乎正常。但相反方向是失真的。波形如上图所示。
    请帮我解释为什么喜欢这种情况,并告诉我如何解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绿色通道的电压水平低于零,这对于直流耦合数字信号是不可能的。
    如果没有正确完成测量,我无法帮助您。