请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXB0104-Q1 主题中讨论的其他部件:TXB0104
尊敬的TI员工,
我的客户使用txb0104出现以下问题:
该器件 用作SPI接口,vccca =1.2V,vccb=3.3V,的电压电平转换器。当3.3V侧输入A信号,1.2V侧 的波形失真时,SPI频率为3MHz, 波形如下
黄色波形为3.3V电平,绿色波形为1.2V电平。
应用原理图 如下所示
你能告诉你为什么这样,按照数据表,设备可以支持30Mhz信号,但我的客户只使用2MHz信号。