您好,
使用SN74AVC4T774芯片的应用程序出现问题。 以下是包含此部件的示意图:
该设备用于在主MCU (3.3 V)和GSM模块(1.8 V)之间进行IO电平转换。 我的问题是:
请查看示意图标签。 在部件U1C上,RXDL和CTSL变为高阻抗且1V8电压切断后,RXDH和CTSH (因此A侧输出,B侧输入)的针脚会发生什么情况? 因为现在,在这种情况下,我在RXDH线路上遇到一些未指定的行为。 下面是一个示波图:
黄线显示RXDL和1V8 GO高阻抗后的RXDH状态。 在1.8V中断的情况下,A侧输出引脚是否也应具有高阻抗? 我希望大家能在这方面提供帮助。