This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:参考和放大;备注我的示意图。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641051/txs0108e-reviwe-comment-my-schematics

部件号:TXS0108E

e2e.ti.com/.../TXS0108EZXYR_5F00_SCH.pdf

大家好,

我附加一个文件。

这是原理图;5个OLED显示器端口(3.3V I/O)使用 TXS0108连接到MCU (1.8V I/O)。

请参阅下图中的网络

+3.2V:3.2V/100mA => OLED显示屏的电源  

VDD_S:1.8V/200mA => MCU的电源  

/OLED_RST'      : OLED显示器的GPIO端口
OLED_SPI_MOSI':  
 OLED显示器的SPI MOSI端口
OLED_SPI_CLK'  :   OLED显示器的SPI CLK端口
OLED_DC'       :   OLED显示器的GPIO端口
OLED_SPI_CS'   :  OLED显示器的SPI CS端口

/OLED_RST      : MCU的GPIO端口
OLED_SPI_MOSI:   MCU的SPI MOSI端口
OLED_SPI_CLK  :  MCU的SPI CLK端口
OLED_DC       :  MCU的GPIO端口
OLED_SPI_CS   : MCU的SPI CS端口



请参阅该示意图的部件。
CON2: OLED显示屏  

这适用于佩戴式设备。

尽快查看我的示意图。

此致,

全英浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inho,
    我已通知相应的应用专家。 我们将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inho,

    设备的电源看起来不错,大多数线路看起来不错,但是,/OLED_RST'线路连接了一个大电容器。
    不建议使用此设备驱动大电容或具有大量杂散电容的线路。

    请确保此设备不必驱动大电容,因为它不能正常工作,并且会影响信号完整性,因为此设备不能快速驱动大量电流来为电容器充电。

    如果您有任何其他问题,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。
    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Heoll Michael,

    感谢您的回复。
    您的意思是C41的电容太大,因此它不能正常工作,对吗?
    那么,C41是设置为低电容还是删除?

    在您的网页(www.ti.com/.../scea030b.pdf)中,TXB系列对SPI很好,TXS系列适合I2C。
    那么,TXB系列是否适合我的原理图?

    请尽快告诉我这些问题。

    此致,
    全英浩。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Inho,
    我将把所有对话移到以下主题:
    e2e.ti.com/.../236.6173万

    没有理由在同一主题上有两个线程。