This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCA/VCCB/OE问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641231/txs0108e-vcca-vccb-oe-question

部件号:TXS0108E

您好,专家,

我将VCCA和OE连接到3.3V,将VCCB连接到5V。 但在我的应用中,3.3V会先上升。 如有必要,5V将通过选件提升。

数据表不推荐。 但数据表第一页还显示"无需电源定序– VCCA或VCCB都可以先提升"。

您认为我的应用程序存在任何风险吗? 谢谢!

顺便提一下,数据方向仅为3.3V至5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:
    如您所述控制设备根本不会损害TXS0108E,但它可能会产生意外输出,因为I/O已打开,但不会驱动B侧控制电路。

    我建议将OE引脚保持在低位,直至5伏电源连接稳定。 执行此操作的一种方法是将100千欧的电阻器从OE连接到接地,然后将OE短路到VCCB。 请注意,根据推荐的工作条件表,OE引脚上的最大输入电压为5.5V。