请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641231/txs0108e-vcca-vccb-oe-question
部件号:TXS0108E您好,专家,
我将VCCA和OE连接到3.3V,将VCCB连接到5V。 但在我的应用中,3.3V会先上升。 如有必要,5V将通过选件提升。
数据表不推荐。 但数据表第一页还显示"无需电源定序– VCCA或VCCB都可以先提升"。
您认为我的应用程序存在任何风险吗? 谢谢!
顺便提一下,数据方向仅为3.3V至5V。