主题中讨论的其它部件: SN74LVT1.6245万B
大家好,
客户设计的SN74LVC1.6245万A和SN74LVT1.6245万B具有始终启用状态。 (/OE连接到低)
SN74LVC1.6245万A最低工作电源为1.65V,SN74LVT1.6245万B最低工作电源为2.7V。
但是,即使电源电压水平低于最小范围,每个设备也会显示输入电压水平。
例如,对于SN74LVC1.6245万A,为900mV;对于SN74LVT1.6245万B,为2V。
ECAH设备输出电平为900mV,2V仍供电电平为900mV和2V。
您是否告诉我为什么这些低电压水平可以在SN74LVC1.6245万A和SN74LVT1.6245万B的输出端监控?
谢谢你。
最好的拉加德
Jade