This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1.6245万A:SN74LVC1.6245万A和SN74LVT1.6245万B输出状态非操作电源电平

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/641168/sn74lvc16245a-sn74lvc16245a-and-sn74lvt16245b-output-status-undere-operation-supply-level

部件号:SN74LVC1.6245万A
主题中讨论的其它部件: SN74LVT1.6245万B

大家好,

客户设计的SN74LVC1.6245万A和SN74LVT1.6245万B具有始终启用状态。 (/OE连接到低)
SN74LVC1.6245万A最低工作电源为1.65V,SN74LVT1.6245万B最低工作电源为2.7V。
但是,即使电源电压水平低于最小范围,每个设备也会显示输入电压水平。
例如,对于SN74LVC1.6245万A,为900mV;对于SN74LVT1.6245万B,为2V。
ECAH设备输出电平为900mV,2V仍供电电平为900mV和2V。
您是否告诉我为什么这些低电压水平可以在SN74LVC1.6245万A和SN74LVT1.6245万B的输出端监控?
谢谢你。

最好的拉加德
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表说明了这一点

    设备在…º C的功能操作 不暗示超出建议操作条件下所示条件的情况。

    即使在最恶劣的条件下,也有一定的安全裕度,以确保设备在保证的最低电压下工作。 但是,如果您在建议的操作条件之外,则不能保证设备工作正常,也不能保证设备不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    这是否意味着在VCC达到最低电源操作水平之前,SN74LVC1.6245万A和SN74LVT1.6245万B可能会启动操作?
    我和客户认为最低供应水平是某种操作阈值供应水平,在达到最低供应水平之前从不处于活动状态。
    如果我对最低操作范围有误解,请让我再次发言。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们可以开始操作,但也可以开始输出随机值。

    LVC数据表显示:

    为确保在加电或断电期间处于高阻抗状态,通过上拉电阻将OE连接到VCC。

    LVT数据表显示:

    当VCC在0和1.5 V之间时,设备在通电或断电期间处于高阻抗状态。 但是,为了确保1.5 V以上的高阻抗状态,通过上拉电阻将OE连接到VCC。