This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:Vil max = 0.15V --与VOLmax = 0.45V的输出匹配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638488/txs0108e-vil-max-0-15v----match-to-an-output-with-volmax-0-45v

部件号:TXS0108E

您好,

3.3V<->1.8V BIDIR电平转换器:

TXS0108E 要求的最大值为0.15V。  

您能否建议如何支持  与具有VOLmax 0.45V的设备的连接?

此致,

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Amir,
    您能否向我提供有关您的线路的更多详细信息? 'evice with VOLmax 0.45V'可驱动多大电流? V_OL与额定电流一起指定为_always _。

    您是添加外部上拉还是仅使用TXS上的内部上拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    IOH-6mA。
    我可以根据需要添加拉电阻器。

    Amir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从您具有的两个值(即R = V/I = 0.45 / 0.006 ~= 75欧姆)中确定低电平行驶时的输出阻抗

    如果您不使用外部上拉电阻,那么您可能会通过该电阻在电流范围内(1.8V/10k + 3.3V/10k = 180uA + 330uA =) 510uA,这将导致电压值在I*R = 510uA*75ohms = 0.038V左右。

    驱动器在保持TXS输入电压足够低时应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:

    感谢您详细的回答。

    Amir