This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:噪声特性规范

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639558/sn74ahct541-noise-characteristics-specification

部件号:SN74AHCT541
主题中讨论的其它部件: SN74AHCT1.6541万

您好,支持团队,

我的客户正在考虑使用SN74AHCT541PWR。
他们需要将噪声特性与ohter器件进行比较,但SN74AHCT541数据表没有此规范。
但是,我可以在SN74AHCT1.6541万 (16位版本的SN74AHCT541)的数据表中看到噪声特性。

您能否告诉我是否可以对SN74AHCT541应用相同的噪音规格?

此致,
开泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些噪声特性是使用所有其他输出开关(参见 SZZA036)测量的,因此对于输出数量不同的设备,它们可能不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaizawa-san,

    逻辑器件的噪声余量定义为VIL和VIH。 这是旧SN74AHCT541数据表中的"噪声特性"表:

    这些值未从数据表中删除,但已移至推荐工作条件表中的标准位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这个问题是关于其他三个参数,即VOL (P),VOL (V)和VOH (V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我还需要知道SN74AHCT541的VOL (P),VOL (V)和VOH (V)。

    此致,
    开泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaizawa-san,
    这是SN74AHCT541未指定或测试的产品,因此我无法保证。 大多数逻辑设备仅指定了VOH/VOL。

    但是,我可以说,SN74AHCT541与SN74AHCT1.6541万采用相同的技术构建,我希望在这款设备上获得相同或更好的性能。