请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT541 主题中讨论的其它部件: SN74AHCT1.6541万
您好,支持团队,
我的客户正在考虑使用SN74AHCT541PWR。
他们需要将噪声特性与ohter器件进行比较,但SN74AHCT541数据表没有此规范。
但是,我可以在SN74AHCT1.6541万 (16位版本的SN74AHCT541)的数据表中看到噪声特性。
您能否告诉我是否可以对SN74AHCT541应用相同的噪音规格?
此致,
开泽