This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:SN74AVCH16T245数据速率

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/639132/sn74avch16t245-sn74avch16t245-data-rate

部件号:SN74AVCH16T245

我们计划将SN74AVCH16T245用作缓冲器,作为我们的设计之一

数据表中提到1.8V至3.3V的工作电压为380 Mbps。

 

请确认,SN74AVCH16T245支持3.3V至3.3V的转换操作,数据速率为250 Mbps。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据速率主要与工作电压和负载有关。 内部FET RDSon将随着Vcc的增加而降低,这将提高最大数据速率。

    这意味着,如果器件在电路中以380 Mbps的速度作为1.8V至3.3V电平转换器运行,则作为380 Mbps 3.3V缓冲器运行时不会出现问题。