请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXS0108E 你(们)好 团队...
我的客户询问 数据表中的"最大数据速率"参数。
他说" 为什么数据表中只显示最小值?"
他还说:"我想知道为什么大多数电平偏移IC只显示最小值。"
我认为这是在该状态下保证的最小值,并且可以达到数据表第一页上显示的最大值。
但是,它不适合于漏极开路状态。
这是因为参数表中的最小值大于第一页上的漏极开路最大值,如下所示。
请检查并回答。