This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:用作缓冲器或转换器

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638743/sn74avc4t774-use-as-buffer-or-translator

部件号:SN74AVC4T774

您好,

在我的一个应用中,我想使用转换器 SN74AVC4T774PWR作为缓冲器(1.8V至1.8V)或转换器(1.8V至3.3V)。 这与Arria 10 FPGA JTAG接口一起使用。

它是否可以在缓冲模式下使用,1.8V至1.8V? 这是否会有问题?

我还想使用相同的转换器来转换USD接口,将1.8V转换为3.3V。  

请告诉我它是否支持相同的功能。

谢谢 ,此致,

Nanjunda M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,
    否,使用该设备作为1.8V缓冲器不会有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Emrys的确认。


    此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    在这种情况下(作为1.8V缓冲区),支持的数据速率是多少?

    这是否支持100Mhz信号,因为我的JTAG时钟信号以此速度运行?

    谢谢,此致,
    Nanjunda M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表提到1.8 V的典型数据速率为200 Mbps

    您的信号是100 MHz (= 200 Mbps)还是100 Mbps (= 50 MHz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    在数据表中,我没有找到它指定1.8V至1.8V转换的数据基。

    我在我的应用程序中使用100MHz的时钟信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nanjunda,
    数据表的首页列出了典型的数据速率。 此设备在使用1.8V的100MHz时钟时不会出现任何问题。