请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC4T774 您好,
在我的一个应用中,我想使用转换器 SN74AVC4T774PWR作为缓冲器(1.8V至1.8V)或转换器(1.8V至3.3V)。 这与Arria 10 FPGA JTAG接口一起使用。
它是否可以在缓冲模式下使用,1.8V至1.8V? 这是否会有问题?
我还想使用相同的转换器来转换USD接口,将1.8V转换为3.3V。
请告诉我它是否支持相同的功能。
谢谢 ,此致,
Nanjunda M