请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638184/sn74lvc1t45-1-8v-level-transaltor
部件号:SN74LVC1T45主题中讨论的其他部件: LSF0101, SN74AVC1T45
我有一位客户 很难让串行数据总线以50MHz (100Mbps)的速度工作。 问题可能是从IC返回FPGA的SDO。 因此 ,他们正在寻找 一种在1.8V逻辑电压下以>100Mbps的速度运行的非反相缓冲器/电平转换器。 当然,它们的板材面积有限 ,因此要寻找最小的包装(假设库存良好)。
他们目前正在 将SN74LVC1T45 (DSBGA封装)用于板上的其它电路,但在数据表中,它指出1.8V时的最大数据速率为75Mbps。 有什么建议?
仅供参考...我的第一个想法是LXF101,但他们需要一个方向针-并且特别要求不使用 "自动定向功能"。
请告诉我。 谢谢,TI-AFA的John Garrett