This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:1.8V电平转换器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, LSF0101, SN74AVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/638184/sn74lvc1t45-1-8v-level-transaltor

部件号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他部件: LSF0101SN74AVC1T45

我有一位客户 很难让串行数据总线以50MHz (100Mbps)的速度工作。  问题可能是从IC返回FPGA的SDO。  因此 ,他们正在寻找 一种在1.8V逻辑电压下以>100Mbps的速度运行的非反相缓冲器/电平转换器。  当然,它们的板材面积有限 ,因此要寻找最小的包装(假设库存良好)。

 

他们目前正在 将SN74LVC1T45 (DSBGA封装)用于板上的其它电路,但在数据表中,它指出1.8V时的最大数据速率为75Mbps。  有什么建议?

 

仅供参考...我的第一个想法是LXF101,但他们需要一个方向针-并且特别要求不使用 "自动定向功能"。

 

请告诉我。  谢谢,TI-AFA的John Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:最初以为是LSF0101,但他们需要方向销
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试查看SN74AVC1T45。