This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 德州仪器(TI)传统CF3.2006万FN计数器IC的数据表

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636953/datasheet-for-the-texas-instrument-legacy-cf32006fn-counter-ic

我知道这是一个传统的TI计数器芯片编号CF3.2006万FN,任何人都知道这一点,因为我们的传统制造设备中仍有许多此类芯片。 我想获取此计数器的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     是的,CF3.2006万是传统ASIC。  我必须调查我们是否仍有数据表可用。 我会告诉你我能找到什么。

    此致,

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,快速回应! 非常感谢您,这将是非常好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

     事实证明,此设备是自定义ASIC产品,仅在订购该产品的特定公司签署保密协议后才可获得。  因此,文档也受保密协议(NDA)的约束。  此外,由于这是ASIC,因此它已针对特定功能进行了编程,我们无法访问该代码或最终功能,因为这将是IP。  

     当您说"传统制造设备"时,您的公司生产的是这种设备吗?  或者控制器中的ASIC是否由其他制造商提供?  如果是,我会联系该制造商,询问他们可以提供的任何信息。  

    为您服务,

    ~Leonard