请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我知道这是一个传统的TI计数器芯片编号CF3.2006万FN,任何人都知道这一点,因为我们的传统制造设备中仍有许多此类芯片。 我想获取此计数器的数据表
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道这是一个传统的TI计数器芯片编号CF3.2006万FN,任何人都知道这一点,因为我们的传统制造设备中仍有许多此类芯片。 我想获取此计数器的数据表
您好,Paul:
事实证明,此设备是自定义ASIC产品,仅在订购该产品的特定公司签署保密协议后才可获得。 因此,文档也受保密协议(NDA)的约束。 此外,由于这是ASIC,因此它已针对特定功能进行了编程,我们无法访问该代码或最终功能,因为这将是IP。
当您说"传统制造设备"时,您的公司生产的是这种设备吗? 或者控制器中的ASIC是否由其他制造商提供? 如果是,我会联系该制造商,询问他们可以提供的任何信息。
为您服务,
~Leonard