This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:是否可以将/OE与V_CCB (而不是V_CCA)绑定?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/636756/txb0104-possible-to-tied-oe-with-v_ccb-instead-of-v_cca

部件号:TXB0104

您好,

在数据表中,它提到/OE (输出启用控制)应与V_CCA关联。

在V_CCA_1.8V始终存在的情况下,/OE是否可以与V_CCC_3.3V绑定?

这样做的原因是在 V_CCB_0V (通过负载开关输出拉至地电位)时禁用设备(在端口B上无输出的TXB0104)。 当负载开关启用时,V_CCB = 3.3V且设备已启用。

 

或者我们是否应该使用下面提到的部分断电条件?

谢谢。

此致,

Gim Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在上一篇文章中删除了部分断电条件。

    以下是应用手册(scea043.pdf)中的部分断电情况:

    在部分断电条件下,输出也会被禁用并进入高阻抗状态。
    此功能称为VCC隔离。 如果VCCB = 0 V,则A端口被禁用。 同样,如果VCCA = 0V,则
    B端口将被禁用。 此外,TXB类型转换器完全指定用于部分断电
    使用IOFF功能的应用程序。 此IOFF电路禁用输出,防止损坏电流
    当这些设备断电时,设备会回流。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GIM歌曲,

    OE具有过电压容限,因此只要两个设备都在数据表的推荐工作条件内,就可以与Vccb连接而不会出现问题。