请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXB0104 您好,
在数据表中,它提到/OE (输出启用控制)应与V_CCA关联。
在V_CCA_1.8V始终存在的情况下,/OE是否可以与V_CCC_3.3V绑定?
这样做的原因是在 V_CCB_0V (通过负载开关输出拉至地电位)时禁用设备(在端口B上无输出的TXB0104)。 当负载开关启用时,V_CCB = 3.3V且设备已启用。
或者我们是否应该使用下面提到的部分断电条件?
谢谢。
此致,
Gim Song