请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL16C754B 主题中讨论的其它部件: SN74LVC244A
您好,
TL16C754B由SN74LVC244APW驱动。 缓冲器数据表电气规格针对不同的Vcc,IOH和IOL以及相应的VOH和VOL具有不同的测试条件。 现在,当此缓冲器驱动UART时,需要什么是UART的IIH和IIL来检查逻辑兼容性。 但UART的数据表中没有提供此信息。
考虑到最坏的情况是VOH和VOL,则串行控制器与缓冲器不兼容。 请对此提供必要的见解。
我们的供应为3.3V
缓冲区:
VOH -> 2.2 (最小值)最坏情况,根据数据表,如果VDD=3.0V (3.3V数据不可用)在-40~85工作条件下
VOL -> 0.55 (最大)最坏情况,根据数据表,如果VDD=3.0V (3.3V数据不可用),在-40~85工作条件下
UART:
VIH -> 0.7VCC (即,2.31 @ 3.3V)(最小)
音量-> 0.3VCC (即,0.99 @3.3V)(最大)
此致,
Phaniendra Kundeti。