This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:当由SN74LVC244APW驱动时,Iih和IOL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/660239/tl16c754b-iih-and-iol-when-driven-by-sn74lvc244apw

部件号:TL16C754B
主题中讨论的其它部件: SN74LVC244A

您好,

TL16C754B由SN74LVC244APW驱动。 缓冲器数据表电气规格针对不同的Vcc,IOH和IOL以及相应的VOH和VOL具有不同的测试条件。 现在,当此缓冲器驱动UART时,需要什么是UART的IIH和IIL来检查逻辑兼容性。 但UART的数据表中没有提供此信息。

考虑到最坏的情况是VOH和VOL,则串行控制器与缓冲器不兼容。 请对此提供必要的见解。

我们的供应为3.3V

缓冲区:

VOH -> 2.2 (最小值)最坏情况,根据数据表,如果VDD=3.0V (3.3V数据不可用)在-40~85工作条件下

VOL -> 0.55 (最大)最坏情况,根据数据表,如果VDD=3.0V (3.3V数据不可用),在-40~85工作条件下

UART:

VIH -> 0.7VCC (即,2.31 @ 3.3V)(最小)

音量-> 0.3VCC (即,0.99 @3.3V)(最大)

此致,

Phaniendra Kundeti。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Phaniendra:

    虽然我们没有关于此参数的详细特征参数数据,但通常TL16C754B的逻辑输入应吸收极小的电流,因为它们设计为高阻抗缓冲输入。 只要输出电流为12 mA或更低,SN74LVC244A设备就可以兼容,在这种情况下,电流应明显低于该电流。 (我不会期望它高达1 mA。)

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max,

    您能否提供TL16C754B的任何数据或最大接收电流。 请问为什么TI数据表中没有此信息。 必须向客户展示理论兼容性。

    此致,
    Phaniendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phaniendra,

    由于阻抗足够高,不会限制大多数应用,因此我不确定最初没有记录它的原因,而不是被视为相对不重要的参数。 输入电流上限的非常保守的估计值为10 mA,这将允许与此缓冲器件明确兼容。

    最大