Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXS0108E-Q1, TXB0104-Q1, TXB0106, LSF0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658438/txs0108e-q1-for-spi
部件号:TXS0108E-Q1主题中讨论的其他部件:TXB0106-Q1,, TXB0104-Q1, TXB0106, LSF0108
您好,
客户希望在汽车中使用SPI 1.8V至3.3V的电平转换。
考虑了TXB0106-Q1,但需要125C工作条件。
因此考虑TXS0108E-Q1。
在数据表中,TXS0108E-Q1可用于推拉式IO。
是否可以使用TXS0108E-Q1进行SPI通信?
谢谢。