This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:用于SPI

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, TXS0108E-Q1, TXB0104-Q1, TXB0106, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658438/txs0108e-q1-for-spi

部件号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他部件:TXB0106-Q1,, TXB0104-Q1TXB0106LSF0108

您好,

客户希望在汽车中使用SPI 1.8V至3.3V的电平转换。

考虑了TXB0106-Q1,但需要125C工作条件。

因此考虑TXS0108E-Q1。

在数据表中,TXS0108E-Q1可用于推拉式IO。

是否可以使用TXS0108E-Q1进行SPI通信?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我知道SPI是4线接口,SCLK,SS,Miso和MOSI。

    我建议您考虑使用符合125C标准的TXB0104-Q1,它是推挽式接口的理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rao,
    客户需要6ch转换器。
    因此考虑了TXB0106和TXS0108。
    TXS0108不能用于SPI?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXS也可用于推拉接口。
    由于内部RC时间常数需要克服,因此数据速率可能是一个挑战。 LSF0108支持125C,但需要外部电阻器,可根据需要配置这些电阻器以使用所需的数据速率。