Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74AUP1G34
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC1G34 主题中讨论的其它部件: SN74AUP1G34
我正在查看具有Ioff的SN74LVC1G34。 数据表显示,当Vcc为零伏时,输入输出的最大泄漏电流为10微安。 但我想找到一个比这低的数量级(或两个)。 我需要一个1栅极部件,通电后,所有的东西都是3.3V。 是否有一个具有极低漏电流的逻辑系列?
编辑: 看起来SN74AUP就是我要找的。 这听起来是否正确?