This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:是否有具有更好断电隔离的逻辑系列?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, SN74AUP1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658731/sn74lvc1g34-is-there-a-logic-family-with-better-power-down-isolation

部件号:SN74LVC1G34
主题中讨论的其它部件: SN74AUP1G34

我正在查看具有Ioff的SN74LVC1G34。  数据表显示,当Vcc为零伏时,输入输出的最大泄漏电流为10微安。  但我想找到一个比这低的数量级(或两个)。  我需要一个1栅极部件,通电后,所有的东西都是3.3V。  是否有一个具有极低漏电流的逻辑系列?

编辑: 看起来SN74AUP就是我要找的。  这听起来是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,
    是的,SN74AUP1G34是您购买低功率设备的最佳选择。 但是,这取决于您的工作电压。 如果您需要5V电压,则唯一的方法是LVC1G。 如果您正在寻找0.8V至3.6V的工作电压,那么AUP1G设备是最佳选择。

    此设备的典型泄漏电流低于100nA。