请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656125/sn74lvc2g132-sn74lvc2g132
部件号:SN74LVC2G132主题中讨论的其他部件: CD4098B, CD4047B
您好,
我按照下图所示的电路来控制具有轻触式开关的LDO的断路引脚。
VCC = 5伏。 电路按预期工作,但我面临的功耗约为300uA。
注意:开关端子上的电压水平将切换(如预期),但我测量的是4.6V,而不是Vcc 5V。
你能就我的问题提出任何建议吗?
此致,
Theodore