This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G132:sn74lvc2g132

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G132, CD4098B, CD4047B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656125/sn74lvc2g132-sn74lvc2g132

部件号:SN74LVC2G132
主题中讨论的其他部件: CD4098BCD4047B

您好,

我按照下图所示的电路来控制具有轻触式开关的LDO的断路引脚。

VCC = 5伏。 电路按预期工作,但我面临的功耗约为300uA。  

注意:开关端子上的电压水平将切换(如预期),但我测量的是4.6V,而不是Vcc 5V。

你能就我的问题提出任何建议吗?  

此致,

Theodore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Theodore,

    您应该查看此应用报告: Slow or Floating CMOS Inputs (慢速或浮动CMOS输入的影响)

    短版本-输入缓慢导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    我知道输入缓慢的影响,这对我来说不是很重要。

    我的问题是浮点输入会导致一些uA的功耗增加。 我尝试了一些带电平下降电阻器的电路,但我无法真正解决问题,因为它是一个切换开关和输入交换上的电平。

    此致,

    Theodore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Theodore,
    您说您不关心输入速度慢,而是担心浮动输入会导致额外的功耗-但是这两个问题是相同的,我在提供的文档中对此进行了详细解释。

    即使是施密特触发器输入(如SN74LVC2G132上的输入),当向其提供慢速或浮动输入时,也会有过大的电流消耗-- 请注意电气特性表中的delta_icc规范-在仅一个输入(Vcc或GND处的所有其他输入)上,在Vcc - 0.6V的电流下,它预计可看到高达500 uA的电流。 这是电路设计的结果,无法消除(世界上的所有现代逻辑设备都是这样工作的)。

    我认为您可以以不同的方式设计此电路,以消除功耗问题,但它可能需要更多设备。 我可以看到一种使用锁存器和单稳态多谐振荡器(边缘检测脉冲发生器)(如CD4098B或CD4047B)执行此操作的方法。

    此外,3-18V电源范围是否是严格的要求? 如果是这样,它会将您可用的部件限制为仅CD4k逻辑系列(一个非常老的系列,不是节能的最佳选择)--如果您可以在5V或3.3V的电压下使用,则可以使用的部件种类繁多。