This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104低端操作,TXS0108的工作电压低至1.2V。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655731/txs0104e-txs0104-low-end-operation-txs0108-operates-as-low-as-1-2v

部件号:TXS0104E
主题中讨论的其他部件: TXS0108E

TXS0104数据表显示有效使用电压低至1.65V,其中TXS0108显示使用电压低至1.2V。

在1.2V的情况下使用TXS0104是否存在特定问题或只是文档中的疏忽?

我们在许多主板上具有TXS0104电平转换,工作电压为1.2V,没有任何功能故障,因此我们不希望进行任何更改。

请TI提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    我不知道在1.2V的条件下运行TXS0104E有什么具体问题,但是我们只能保证在数据表规格范围内运行。 绝大多数标准逻辑和转换设备将继续在低于或高于数据表规格的情况下运行。

    这两种器件均采用相同的工艺制造,因此在电气方面,大多数产品之间并没有太大的差异,但是设计间隔大约一年,因此TXS0108E的功能设计可能会有一些改进,从而提高了规格。