This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助我找到我要查找的BCD计数器的部件号。 或者帮助我使用场效应晶体管(最好是MOS)将其转换为集成电路

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655401/help-me-find-the-part-number-for-the-bcd-counter-i-am-looking-for-or-help-me-convert-it-to-a-integrated-circuit-using-field-effect-transistors-preferably-mos

我只使用Fujitsu #BR21D12继电器和连接线构建并测试了我要查找的计数器,它工作正常。 我快速统计了我使用的继电器,有307个。 200用于一种零件中的8种。 34用于另一种零件中的2种。 我使用逻辑符号来表示零件。 我使用1,2,3或4个继电器来制造零件,并使用这些零件的组合来制造其他零件。 我将开关和12伏灯泡连接到输入和输出端,以测试电路。 我可以 通过邮件或传真向您发送一份电路副本。 我可以通过电话回答有关它的问题。 Mark Finn 20.9536万 536-9496。 或发送电子邮件至markallenfinn26@gmail.com。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!  

     这听起来就像是你所做的一个项目,尽管我不清楚其目的。  我在这里也看不到一个问题。  请注意,德州仪器(TI)设计,生产和销售集成电路,实际上计数器是产品组合的一部分。  您可以在此处查看我们选择的200多种不同的柜台IC:    。

    此致,

    ~Leonard