请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我只使用Fujitsu #BR21D12继电器和连接线构建并测试了我要查找的计数器,它工作正常。 我快速统计了我使用的继电器,有307个。 200用于一种零件中的8种。 34用于另一种零件中的2种。 我使用逻辑符号来表示零件。 我使用1,2,3或4个继电器来制造零件,并使用这些零件的组合来制造其他零件。 我将开关和12伏灯泡连接到输入和输出端,以测试电路。 我可以 通过邮件或传真向您发送一份电路副本。 我可以通过电话回答有关它的问题。 Mark Finn 20.9536万 536-9496。 或发送电子邮件至markallenfinn26@gmail.com。
R