This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:B2对地短路

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654207/sn74avc4t774-b2-shorted-to-gnd

部件号:SN74AVC4T774

大家好,

我的客户正在使用SN74AVC4T774,并观察到B侧的一个信号输入(B2,针脚13)对IC内部GND短路。 B侧为3.3V,A侧为1.8V。 3.3V端来自单独的板(短电缆接口)。 GND也通过电缆传输。 信号被拉至与IC打开不同的3.3V电源轨。 请参阅以下随附的示意图以供参考。

我们可能会采取什么措施来导致芯片内部对地短路? 我想知道我们是二极管在那个引脚上传导,还是电源顺序错误?  

需要注意的一点是/OE引脚直接连接到SoC (即没有上拉电阻),但我们认为这可能不能证明问题的合理性。

非常感谢您提供的任何帮助或建议。

谢谢!
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell,

    我看到dir1和DIR 2连接到GPIO。 它的状态是什么? DIR3和4直接连接到1.8V,从而实现A到B的信号传输。
    我看不到您提到的B线路上的上拉电阻,B2线路上是否有上拉电阻器,该电阻器在不同轨上的电压始终为3.3V?输入线路具有过压容限,但输出线路不能。 如果将B设置为输出,则Vccb和外部3.3V导轨之间可能存在差异,这可能会打开内部钳位二极管,但是,轻微的电压差异不会导致对地短路。
    如果您可以发送输入/输出信号的示波器快照,也将很有帮助。
    我认为任何电源定序或OE引脚都不会导致对地短路。 这是在设备放入主板后还是过了一段时间后发生的? 客户是否在维护正确的ESD程序的同时也尝试了多个设备?很可能是由于ESD处理不当造成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas您好!

    感谢你的帮助。 我将检查并查看DIR引脚的状态以及一些示波器捕获。

    我附上了另一张示意图,显示B2上的上拉(AC_GPIO _2_3V3连接到CTP_PHYS_DETK_N)。 它连接到不同的3.3V电源,但我认为这应该是可以接受的。

    谢谢!

    Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mitchell,

    如果我错了,请纠正我的问题,但Nchannel是否通过3.3_MCU电源在门高时打开? 这样,线路与带有限制电流的2.2K电阻器的GND短路。