Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654207/sn74avc4t774-b2-shorted-to-gnd
部件号:SN74AVC4T774大家好,
我的客户正在使用SN74AVC4T774,并观察到B侧的一个信号输入(B2,针脚13)对IC内部GND短路。 B侧为3.3V,A侧为1.8V。 3.3V端来自单独的板(短电缆接口)。 GND也通过电缆传输。 信号被拉至与IC打开不同的3.3V电源轨。 请参阅以下随附的示意图以供参考。
我们可能会采取什么措施来导致芯片内部对地短路? 我想知道我们是二极管在那个引脚上传导,还是电源顺序错误?
需要注意的一点是/OE引脚直接连接到SoC (即没有上拉电阻),但我们认为这可能不能证明问题的合理性。
非常感谢您提供的任何帮助或建议。
谢谢!
Mitchell