请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXS0108E 主题中讨论的其它部件: SN74LVC8T245, SN74LVC16T245
您好,
我计划使用TXS0108E电压电平转换器IC将3.3V转换为5V。
我需要以下功能,因此我选择了此IC,
|
输入 |
输出 |
|
高 |
高 |
|
低 |
低 |
|
无连接 |
高 |
我不添加任何外部电阻器,我需要了解两件事,
1. IN1 - IN8 (A端口)信号输入电流阱电流是否工作?
2. OUT1 - OUT8 (B端口)信号最小值,最大 输出电源电流?
请尽快回答问题。\n提前感谢。