This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:了解输入电流阱和输出源电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74LVC8T245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/667052/txs0108e-to-know-input-sinking-and-output-sourcing-current

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其它部件: SN74LVC8T245SN74LVC16T245

您好,

我计划使用TXS0108E电压电平转换器IC将3.3V转换为5V。

我需要以下功能,因此我选择了此IC,

输入

输出

无连接

我不添加任何外部电阻器,我需要了解两件事,

1. IN1 - IN8 (A端口)信号输入电流阱电流是否工作?

2. OUT1 - OUT8 (B端口)信号最小值,最大 输出电源电流

请尽快回答问题。\n提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanti:

    TXS是一种无源设备,不提供任何直流电阱或源电流。
    输出IOH为20uA,IOL为~ 400ua (通过上拉电阻)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao,您好!

    在参数字段中,您已给出驱动器最大50mA。 50mA代表什么?

    我希望获得至少5mA的输出电流来打开LED。 是否可以获得5mA输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shanti,

    这不是对的。 我将注意到这一点并更新正确的值。

    我们还在推出更新的参数搜索,以帮助像您这样的客户实现更轻松的导航和搜索,从而快速缩小至所需设备。

    欢迎在这方面提供任何投入。

    TXS0108E不支持5mA驱动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao,您好!

    对于5mA-8mA输出驱动电流,我是否应在输入端使用具有外部上拉电阻的74LVC8T245? 是否合适 ?是否有任何考虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,SN74LVC8T245支持高达32ma的驱动器。
    除非接口为漏极开路,否则不需要在输入端上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShreyasRao,您好!

    是,正在使用漏极开路输入信号。 请参阅第一个问题中的函数表以供参考。
    使用SN74LVC8T245时,需要VccA(3.3V)和VccB(5V)的多少总工作电流才能为所有8个信号提供正确的输出?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShreyasRao,您好!

    是,正在使用漏极开路输入信号。 请参阅第一个问题中的函数表以供参考。
    使用SN74LVC8T245时,需要VccA(3.3V)和VccB(5V)的多少总工作电流才能为所有8个信号提供正确的输出?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanti:

    它取决于所用的上拉电阻器。
    不过,我在这里要提一下,上拉电阻必须使输入上升/下降时间足以使器件处理,从而使输出不会造成任何不必要的行为或振荡。
    您可以从输入处使用1K上拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShreyasRao,您好!

    我在输入端上拉时使用了4.7K电阻。
    我想根据电路的总负载电流选择电源调节器(1A或3A)。
    因此,我需要知道在74lvc 8t245 IC中运行和生成输出所需的电流。 在我的设计中,我使用了8电压电平转换器(74lvc8t245) IC。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanti:

    1A稳压器足以操作您设计中的所有8个IC。
    每个输入的3.3V/4.7K = 0.7mA的电流(仅在低循环期间),使用64路输入时,您将看到大约45mA的电流。
    瞬态/动态切换也会消耗电流,但是对于所有8个集成电路组合而言,它不会超过整体1A。

    您是否还考虑使用4 * SN74LVC16T245设备来减少IC的总数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShreyasRao,您好!

    感谢您提供信息。 我注意到了sn74lvc16t245,但sn74lvc8t245适合我的设计放在板上。

    AM使用1A,5V输出稳压器供电电压。 在我的设计中,我使用了其它电路+ 8号的sn74lvc8t245。 另一个电路可能消耗约500mA。 因此,我需要知道IC sn74lvc8t245所需的工作电流(来自电源电压5)。 基于此,我想确定电源。 一个sn74lvc8t245 IC在所有8个输入,输出信号下工作正常需要多少电流? 此信息在数据表中不清楚。 请尽快提供答案。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ShreyasRao,您好!

    如果我的问题有任何更新,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shanti:

    数据表仅提供ICC基准电流规格,未提供动态电流,具体取决于输入/输出切换频率,负载上限,同时切换次数等各种因素
    总的来说,我可以肯定地说,1A稳压器将能够无问题地处理8 LVC8T245器件。