This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665005/lsf0108-lsf0108

部件号:LSF0108

大家好,

 

请查看随附的设计,我想将IO信号从3.3V传输到1.8V,但缓冲器不工作。

 

我的连接正常吗?

谢谢!

Shlomi

e2e.ti.com/.../LSF0108.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi您好,

    LSF0208的偏压电路连接不正确。  我建议观看这两个详细说明操作的视频:

    了解LSF系列的偏置电路

    在LSF系列中使用启用引脚

    您的赛道:

    请注意,绿色圆圈区域是主要错误所在的位置。

    此外,我看不到针脚11-16上有任何上拉电阻器--这些都是单向信号吗?

    您可能还需要查看此视频:

    借助LSF系列提升翻译质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我需要能够控制EN引脚的转换器(8通道)。  

    "此外,我在引脚11-16上看不到任何上拉电阻器--这些都是单向信号吗?" 是的

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以控制LSF设备的启用引脚,请观看我在上面链接的视频"在LSF系列中使用启用引脚"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据TI的请求将en引脚连接到R677,但输出电压仍为2.4V。  

    我的电脑控制器的电压为1.8V (如下所示),为什么LSF连接会损坏我的电脑控制器?

    谢谢!

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../LSF0108-sch.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi,您好!

    您的监管机构是否驱动系统中的其他任何内容?  来自LSF的电流(从引脚2中出来)需要汇到某个位置-通常这会流入反馈电路或同一导轨下游的其他设备。  如果没有这些,那么监管机构可能会因为电流进入输出而在维持监管方面遇到问题--大多数监管机构在这种情况下不工作。  为确保调节器正常工作,您可以为输出添加一个电阻器,为电流添加接地路径。

    您可以在视频中看到此电流的流动情况:

    了解LSF系列的偏置电路