https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665005/lsf0108-lsf0108
部件号:LSF0108大家好,
请查看随附的设计,我想将IO信号从3.3V传输到1.8V,但缓冲器不工作。
我的连接正常吗?
谢谢!
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665005/lsf0108-lsf0108
部件号:LSF0108大家好,
请查看随附的设计,我想将IO信号从3.3V传输到1.8V,但缓冲器不工作。
我的连接正常吗?
谢谢!
Shlomi
Shlomi您好,
LSF0208的偏压电路连接不正确。 我建议观看这两个详细说明操作的视频:
您的赛道:
请注意,绿色圆圈区域是主要错误所在的位置。
此外,我看不到针脚11-16上有任何上拉电阻器--这些都是单向信号吗?
您可能还需要查看此视频:
您好,
我根据TI的请求将en引脚连接到R677,但输出电压仍为2.4V。
我的电脑控制器的电压为1.8V (如下所示),为什么LSF连接会损坏我的电脑控制器?
谢谢!
Shlomi
Shlomi,您好!
您的监管机构是否驱动系统中的其他任何内容? 来自LSF的电流(从引脚2中出来)需要汇到某个位置-通常这会流入反馈电路或同一导轨下游的其他设备。 如果没有这些,那么监管机构可能会因为电流进入输出而在维持监管方面遇到问题--大多数监管机构在这种情况下不工作。 为确保调节器正常工作,您可以为输出添加一个电阻器,为电流添加接地路径。
您可以在视频中看到此电流的流动情况:
| 了解LSF系列的偏置电路 |