This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G17:频率限制

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, TINA-TI, SN74LVC1G17, SN74LVC1G14, SN74AUC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662115/sn74aup1g17-frequency-limitations

部件号:SN74AUP1G17
线程中讨论的其他部件: SN74AUP1G74TINA-TISN74LVC1G17SN74LVC1G14SN74AUC1G17

大家好,

SN74AUP1G17是否能够通过它驱动100MHz时钟? 数据表中的哪些信息可用于确定频率限制(如果有)? 我的客户希望看到一个方形波形,但听起来好像他们看到了一个带有直流偏移的非方形波形。 设备在1.8V的电压下工作。 我要求提供波形的屏幕截图,但希望在此期间发布此问题。

如果SN74AUP1G17不支持100MHz,您可以推荐一个P2P设备吗? 软件包为SC70。

谢谢!

Joe Stephan - FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我希望一切顺利。

    缓冲区的最大速度问题非常常见,我们为其添加了一个常见问题,位于:

    对于此设备,我指的是SN74AUP1G74-同一系列中的时钟设备。  最大频率能力在很大程度上取决于输出的电容负载。  由于此器件的输出阻抗相对较高,因此输出电容必须非常低才能达到100 MHz,即<= 5pF。

    我进行了一个快速模拟,以显示加载对输出的影响:

    如果您想自己玩模拟,这里是TINA-TI文件的副本:

    e2e.ti.com/.../SN74AUP1G17_5F00_behavioral_5F00_model.TSC

    如果您想要一个可以直接更换并运行更快的部件,请尝试SN74LVC1G17。 它具有较低的输出阻抗,因此在相同负载下运行更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您对此问题的快速响应! 我希望你们也能顺利完成所有工作。

    客户的反馈是,他们的波形看起来更像您提供的50pF SIM。 您是否还有用于SN74LVC1G17的TINA型号? 我找不到一个。 我想使用LVC版本运行SIMS以向客户展示。

    谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joe,

    应该注意,上述模型基于数据表规格--即输出阻抗是绝对最坏的情况。  其负载可能大于50pF,因为实际设备的实际阻抗通常较低。

    明天我进入办公室时,我可以为LVC放一个类似的模拟。 这些模型实际上只是行为香料模型--如果你看看它们里面,你可以看到它们是如何建立的(基本上我只是插入适当的输入阈值和输出阻抗)。 我只是想说,结果对概念验证很好,但它们肯定不能完美地体现我们的部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joe,

    我使用工作台测量值(即典型值)为SN74LVC1G17建立一个模型。  下面是一个屏幕截图:

    我使用的TINA-TI文件:

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1G17_5F00_behavioral_5F00_model_2D00_typical.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已理解。 感谢您的帮助!

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    看起来SN74LVC1G17的速度还不够快。 下面显示了AUP和LVC设备的输出波形。 您是否有任何运行速度更快的部件建议? 这次不要担心它是 P2P的。

    AUP1G17

    LVC1G17

    谢谢!

    Joe Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够告诉我有关该应用程序的更多信息? 他们在驾驶什么?

    我现在的想法是并行两个LVC驱动程序(仅在同一芯片内并行通道),因为它们是我们提供的最强大的驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys,

    该信号是馈入FPGA的时钟信号。 约3英寸的迹线。 计算出的有效负载电容<20pF。

    电压-1.8V
    频率- 100MHz

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您所说的,我们应该会看到一个非常清晰的信号,但会出现一些过冲,因为驾驶员太强。这与我们在示波器镜头中看到的情况不相加。 是否有其他事情可能会使生产线下降? 或者可能是痕量破裂或焊接接头冷/断裂?

    这些设备在100 MHz频率下的轻负载下通常没有问题。 我确实看到最近的案例,ESD保护设备对电路负载非常重,波形失真。 还有其他问题吗? 有一些我们看不到的因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys,

    我收到的反馈是他们是 一 个25k的上拉式插座,内部连接到FPGA的线路上。 这是唯一的其他装油管。 他们正在使用两个并行端口进行调查。 您是否有任何反馈/建议?

    谢谢!

    此致,

    Joe Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还应该准备一些LVC1G17的样片--我可以在实验室中的50pF负载上运行100 MHz,并展示星期一的样子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Joe,

    首先-我错了。  很抱歉。  此设备在1.8V的电压下不能驱动100MHz。  我非常关注我认为是一个沉重的输出负载,我没有看到令人难以置信的答案,即电源电压过低,无法支持该速度(对于LVC或AUP)。

    **更新-我忘记提到我测试了SN74LVC1G14 -这是反向ST缓冲器。  其行为与SN74LVC1G17 **极为相似

    在实验室测试55pF (我得到了尽可能接近50pF的负载)后,我发现在1.8V的电压下,我忽略了一个重要因素——内部延迟。 我认为即使有多个并行驱动器,此设备也不能驱动100MHz。 很抱歉引导您走错路。

    LVC器件在3.3V和5V范围内工作正常,但在1.8V范围内工作正常,FET延迟开始分散,电阻增加。  我的行为PSpice模型未显示此行为,因此上述模拟结果无效。  下面是2.5 MHz的示波器截面,以显示传播延迟:

    请注意,显示的延迟为~35ns,比100 MHz信号的整个期间(10ns)长。  虽然传播延迟和最大频率不是100 % 链接的,但尝试将信号驱动速度比设备的内部延迟快3倍可能是一个坏主意。

    这是另一个10 MHz的示波器--我可能不会尝试在~50pF负载下加快速度:

    我建议您试用SN74AUC1G17。  该器件针对1.8V操作进行了优化,并在~1ns范围内具有延迟。  如果负载较轻(~20pF),您应该会看到1至2ns范围内的延迟。  它应该是现有解决方案的引脚对引脚替换。