Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC4245A 主题中讨论的其它部件: SN74LV4T125
尊敬的社区:
我正在寻找像SN74LVC4245A这样的电压转换器件,但它只有4位而不是8位。
我也只需要一个从3.3V到5V的方向,但我需要启用才能将我的输出置于3状态。
感谢您提供任何建议,因为我没有通过搜索功能找到任何信息。
此致,
泽维尔