This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:3.3V至5V电压转换,Hz输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/666267/sn74lvc4245a-voltage-translation-3-3v-to-5v-with-hz-output

部件号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其它部件: SN74LV4T125

尊敬的社区:

我正在寻找像SN74LVC4245A这样的电压转换器件,但它只有4位而不是8位。

我也只需要一个从3.3V到5V的方向,但我需要启用才能将我的输出置于3状态。

感谢您提供任何建议,因为我没有通过搜索功能找到任何信息。

此致,

泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xavier:

    您是否考虑使用SN74LV4T125?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xavier:

    我对您为缩小范围而进行的搜索很好奇。
    您是否在TI.com上使用了参数搜索工具?

    我已经筛选了参数搜索,以找出下面4位的5.5V支持。
    www.ti.com/.../products.html

    您的反馈也可能有助于我们重新设计参数搜索,使其更有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shreyas:

    非常感谢您的帮助-我将检查它是否符合我的需求。

    关于您的问题:

    我希望通过搜索功能在以下位置找到产品:Product => interface => voltage level translation

    然后我选择:位4和/ VCCA最大值为5.5V和5.25V。

    但我没有,收发器只有一个电源,因为我通常知道有两个电源的类型(每侧一个)。

    所以我没有找到这个结果。

    非常感谢您的帮助。

    此致,

    泽维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Xavier的反馈。 这很有帮助。我们确实有单向单电源转换系列LV1T,它可以从1.65 工作到5.5V。由于没有Vcca和Vccb,这可能会导致混淆。

    我相信您使用了快速搜索并使用了Vcca对其进行筛选。
    使用Vcc最小值/最大值,指向右侧。 我们将在重新设计我们的搜索时考虑到这一点。