This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AVC4T774, SN74LVC2T45, SN74LV4T125, SN74LV1T126, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665417/txb0104-txb0104-problem

部件号:TXB0104
线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8034万SN74AVC4T774SN74LVC2T45SN74LV4T125SN74LV1T126SN74LVC1T45

早上好,我正在使用TXB0104将3.3V的SPI信号从DSP (特别是TMS320F2.8034万)转换为5V SPI,以便与从SPI器件连接。

我读了可能出现的TXB0104问题,以便在其直流输入/输出引脚中驱动一些负载。 例如,CS信号在转换过程中保持较低的时间:TXB0104保持此DC低电平是一个问题? 它的负载电流和电容容量是多少? 另一个示例可能是Miso或MOSI (例如在8位SPI通信中)在整个时间内所有位都为0或所有位都为1。 此示例是否是外围设备的另一个问题?

是否需要使用缓冲区?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger,

    TXB是一个弱驱动器(20uA负载和~70pF负载上限)。
    驱动程序较弱是因为它需要自动双向。
    只要IOS上的负载不超过20uA,就可以很好地支持TXB。
    您还可以考虑使用SN74AVC4T774与每条线路的DIR控制进行SPI通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,感谢您的回答。

    我不能使用SN74AVC4T774,因为我必须将3.3V SPI转换为5V SPI,所以您推荐的ME组件不适合该功能。

    其他类似组件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger,

    很抱歉这个。 你是对的。 SN74AVC4T774不能用于5V转换。
    可以考虑使用LVC系列SN74LVC2T45,但您需要其中2个。
    TXB0104似乎是一种自然的选择,因为目前,它是一种小型单芯片解决方案,假定负载是可容忍的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    感谢您的回复。 由于SN74LVC2T45对两个输入都有DIR方向,如果我考虑SPI , 我在 另一个方向上有CS,MOSI,SCLK (方向)和Miso,所以我不能使用您推荐的组件。 相反,我曾考虑将SN74LV4T125用于前三个信号(3.3V至5V转换),而将单个SN74LV1T126 (带有5V至3.3V转换)用于miso。

    在您看来 ,这种组件的选择是否有效?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,同意。 Roger,这也会起作用。
    通常,建议使用SN74LVC2T45*1和2*sn74LVC1T45,但这种建议是双芯片解决方案也会起作用。