https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665417/txb0104-txb0104-problem
部件号:TXB0104线程中讨论的其他部件: TMS320F2.8034万, SN74AVC4T774, SN74LVC2T45, SN74LV4T125, SN74LV1T126, SN74LVC1T45
早上好,我正在使用TXB0104将3.3V的SPI信号从DSP (特别是TMS320F2.8034万)转换为5V SPI,以便与从SPI器件连接。
我读了可能出现的TXB0104问题,以便在其直流输入/输出引脚中驱动一些负载。 例如,CS信号在转换过程中保持较低的时间:TXB0104保持此DC低电平是一个问题? 它的负载电流和电容容量是多少? 另一个示例可能是Miso或MOSI (例如在8位SPI通信中)在整个时间内所有位都为0或所有位都为1。 此示例是否是外围设备的另一个问题?
是否需要使用缓冲区?
谢谢你。