This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC245A:SN74LVC245APWR背面驱动器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665297/sn74lvc245a-sn74lvc245apwr-back-drive

部件号:SN74LVC245A

我在设计中使用SN74LVC245APWR。 OE#(针脚19)始终从其中一个CPU活动弱GPIO针脚连接,即使VCC (20针脚)已关闭,也始终驱动。
如果我在VCC (20针)出现之前连接活动GPIO,是否有任何可能的驱动OE#针脚?

我在这里发现了一个观察结果,即只要VCC (20 PIN)关闭,OE#(PIN 19)就会行驶低电平。 是否需要观察?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mohammed,
    此器件不包括正输入钳位二极管,因此不,在3.3V下驱动的输入不会导致VCC_3V3通电。

    此设备的OE#针脚只是一个输入-它不能由SN74LVC245A驱动。 如果导线被驱动为低电平,则导线必须来自线路上连接的其他设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OE#是输入引脚。 正确。 它还可以吸收电流。 对吗? 在OE#针脚处是否可以吸收强电流? 因此,导线驱动过低?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,输入不会吸收电流。 它是高阻抗CMOS输入。