请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC245A
我在设计中使用SN74LVC245APWR。 OE#(针脚19)始终从其中一个CPU活动弱GPIO针脚连接,即使VCC (20针脚)已关闭,也始终驱动。
如果我在VCC (20针)出现之前连接活动GPIO,是否有任何可能的驱动OE#针脚?
我在这里发现了一个观察结果,即只要VCC (20 PIN)关闭,OE#(PIN 19)就会行驶低电平。 是否需要观察?