This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G374-Q1:ABS最大50mA与IOH和amp;IOL之间的不同含义

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G374-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665322/sn74lvc1g374-q1-the-different-meaning-between-abs-max-50ma-and-ioh-iol

部件号:SN74LVC1G374-Q1

大家好

SN74LVC1G374-Q1对于Q引脚上的输出电流,具有ABS最大值+/- 50mA,

这样部件在低于+-50mA输出电流时不会损坏。

顺便提一下,,,,有IOH和IOL,它们根据VCC下降而降低。

请问 IOH和IOL是什么意思? 为什么VCC向下的电流值不同?

例如,IOH和IOL意味着在VCC =1.65V时,输出电流不应超过+-4mA?

我对ABS最大+- 50mA以及IOH和IOL的规格感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    绝对最大额定值实质上是设备的断点。 如果输出驱动超过50mA (即50.0.0001万 mA),则我们无法保证设备将继续运行。

    建议的工作条件是指设备的特征值以及设备应运行的值范围。

    简单地说,数据表不包括"短路电流"规范,因此物理输出可以提供/接收比此处列出的最大电流大得多的电流。 这样做几乎肯定会损坏设备。